L'intensité du moteur de la pompe est trop élevée - Que faire ?

Vérifier l'installation électrique à la recherche de :

  • sous-tension,
  • déséquilibre des phases pour les moteurs triphasés,
  • raccordement incorrect ou défectueux,

 

Vérifier la nature du liquide pompé.

Les courbes QH et puissances des pompes calculées sont basées sur la densité et la viscosité de l'eau. Vérifiez donc que la viscosité ou la densité du fluide pompé n'est pas trop importante.

Vérifier que le mobile tourne.

Assurez-vous que la pompe ne dépasse pas sa plage de fonctionnement.

Dans ce cas, essayez de fermer partiellement la vanne de réglage du côté refoulement afin de diminuer le débit jusqu'à ce que le courant moteur repasse sous les limites acceptables.